This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-LDO:使用 EP 延长电池寿命

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B92, TPS7A20, TPS7B91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579200/lp5912-ep-use-ldo-to-extend-battery-life

部件号:LP5912-LP5912 EP
主题中讨论的其他器件: TPS7A20TPS7B91、TPS7B92

LP5912.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您的提问!

    为方便起见、在下面发布 txt 文件:

    LP5912-LP5912 EP

    我想了解如何使用 LP5912-LDO(或类似器件) EP
    来延长电池寿命。

    从数据表中、输入 V 必须比输出 V 大 0.5V
    对于 5V 输出、输入必须为 5.5V

    8.3 电源相关建议该器件可在 1.6V 至 6.5V 的输入电源电压范围内运行。输入电源必须经过良好调节且没有杂散噪声。 为确保 LP5912-LP5912 EP 输出电压得到良好调节且动态性能出色、输入电源必须至少为 VOUT + 0.5V

    对于 6V 电池包、一旦电池电压低于 5.5V、稳压器将不再输出 5V。

    这如何帮助延长电池寿命?
    电池电量远未耗尽。

    VIN>5.5V 要求的目的是为了确保 LDO 需要一定的余量来确保它不会进入压降状态、因此不采用电池寿命延长技术。

    通常、LDO 的电池寿命优势来自能够切换使能。 您能否说明一下您对使用 LP5912-LP5912 EP 延长电池寿命的期望?

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Gregory

    我相信您已经回答了我的问题。  使能引脚决定了 LP5912-LP5912 EP 如何延长电池寿命。 我误解了 LDO 的设计用途。 我知道 LP5912-LP5912 EP 需要更高的输入、以便不会出现压降。 使用电池供电时、我正在寻找一种方法、以便尽可能长时间地为我们的器件供电。 因此、我希望在低于 5.5V 时仍然能够使用电池来提供 5V 输出电压

    谢谢

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    最大限度降低压降电压 (VDO) 将为您提供最大的 VIN 范围、从而尽可能延长电池寿命。 它通常随输出电流呈线性变化、因此您可以缩减数据表中的规格、从而更好地估算所需负载条件下的压降。 在这部分中、从技术上讲、如果您使用的是完整的 500mA、则应该精细到 5.18V(通常为 5.09V)、这样就失去了低于 5.5V 输入电压的保证。 如果达到压降、它不会关闭、但输出将随输入而下降、因为导通元件开始在 IN 和 OUT 之间发挥恒定电阻的作用。 如果下游器件需要考虑这一点、您可以在输入之间添加一个分压器来启用、从而在低于所需输入电压时关断器件。

    另一个需要注意的是静态电流 (IQ)、通常在负载消耗电流时可以忽略不计、但它确实会增加额外的功耗、这可能会限制电池寿命、尤其是在负载不频繁消耗电流的情况下。

    我可以帮助寻找一个针对以下方面进行优化的 LDO:最大 VIN 和最大电流负载以及任何其他要求是什么?  

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gregory

    此时、我正在考虑另一种方法
    将 3 节 LI AA 1.5V 电池与具有 4V 至 5、5V 输入电压和 5V VOUT 的引导稳压器一起使用
    4.5V 电池电压应在整个电池寿命期间保持接近恒定。

    TI 稳压器建议、那么这个选项可能会很有用。

    这似乎是一种总体更简单的方法、

    感谢你的帮助。
    Robert Rinehart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    升压转换器将在此处按预期工作、有助于更大限度地延长可用电池寿命。 虽然 Iq 通常更高、但效率也更高。 它是 在 VIN 低于 VOUT 时有效的少数选项之一、3 节 AA 电池就是这种情况。 我必须将这篇文章重定向到升压转换器团队、以获取相应的器件建议。

    我可以根据最大 Iout 要求对我的建议进行微调、但 TPS7B91/TPS7B92 或 TPS7A20 应该非常适合电池应用。 不过、这需要不同的电池布置。

    此致、

    Gregory Thompson