This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:用于缩小全桥驱动器设计的器件选择、从而实现直通式设计。 原型使用了 2 个 UCC21520 控制器 4 个分立式 FET。

Guru**** 2593910 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551, UCC21520, UCC21330, UCC21331, UCC21231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579601/ucc21520-part-selection-to-shrink-a-design-for-a-full-bridge-driver-allowing-shoot-thru-prototype-used-2x-ucc21520-controller-4x-discrete-fets

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: UCC21330UCC21331、UCC21551、 UCC21231

在寻找使用 2 个 UCC21520 来驱动 4 个分立式 N 沟道 FET 的原型电路的较小解决方案时、我需要在此设计中进行击穿、需要每个半桥中的上部和下部 FET 能够同时导通。 UCC21520 具有“死区时间禁用“引脚、该引脚支持此功能。  

理想情况下、需要一个半桥驱动器、该驱动器可以接受来自控制器的 3.3V 至 5V TTL 栅极驱动信号、并在允许击穿的同时驱动集成式半桥。 需要具有与 UCC21520 相似的时序规格、我需要快速控制栅极驱动信号(在 50ns 内)。

需要针对 N 沟道 FET 半桥阵列 IC(允许根据每个封装两个 FET 减小尺寸)和/或具有集成半桥 FET 的半桥驱动器(由于 UCC21520 不再需要,因此可以实现出色的尺寸减小)提供器件建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leonardo、

    采用更小封装的新一代双通道隔离式栅极驱动器将包括:

    这些器件将具有与 UCC21520 相似的时序规格、并能够禁用死区时间(通过将 DT 引脚转换为 VCCI)。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hiroki!

    您是否了解将栅极驱动器与集成半桥相结合的任何器件?

    感谢您的帮助。

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leonardo、

    很乐意提供帮助!

    以下是集成功率级的主页: https://www.ti.com/product-category/power-management/power-stages/overview.html 

    我无法对我们的功率级产品系列进行评论、但如果您能在其中一款功率级产品下找到感兴趣的新主题、我们会安排一位专业的专家来帮助您缩小搜索范围。

    如果您对我们的隔离式栅极驱动器产品系列有任何其他问题、请随时在下方提出。

    谢谢!

    此致、

    Hiroki