This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:REGN 启动时闪烁

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579177/bq25798-regn-flickering-on-startup

器件型号:BQ25798


您好:

当我施加 VIN 时、无法在 SYS 获得输出。 如果可能、如果有人查看我的原理图并告诉他们是否发现任何问题、我将不胜感激。 我的测试设置为:
*没有电池
*输入电压为 12V(使用电源)、最大电流设置为 1A。

测量结果:
*在 VAC1 接收 VIN
* ACDRV1 激活, Q1/Q2 激活成功
*在 VBUS 处收到 VIN
* DS1 闪烁两次,但测得 REGN,显示 7 个脉冲(参见 O-scope pic )
*闪烁后,没有变化。 电流消耗为 0mA
*/INT 在此过程中多次下降

其他测量:
* SDRV 随 REGN 及时闪烁
* BAT/BATP 有几个小步骤,然后慢慢放电
* PROG 没有变化
* SW1/SW2 无变化
*将 3S 电池连接到 J2 导致 R6 冒烟。 芯片短路。
*如果在 REGN 和 TS 之间添加一个 6.2k 电阻(以便输入 V 类似于参考 schem,但固定)、REGN 仍会闪烁、但不会点亮 DS1


image.png

20251022_125719.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    由于 REGN 上没有电容器、充电器进入高阻态模式。  原理图上的其他问题如下:

    1.对于下表所示的施加电压、PMID 和 SYS 必须具有降额后的最小电容、并根据数据表布局建议放置 0.1uF 去耦电容。

    2./CE 引脚不能永久连接高电平、因为充电需要/CE 引脚= 0 且 CE 位= 1。

    SDRV 引脚电容器必须连接到 GND 而不是 BAT。

    4. TS 引脚可以使用从 REGN 到 TS 再到 GND 的分压器中的匹配电阻器通过硬件禁用、或者使用 IGNORE_TS 位通过软件禁用。  

    5. REGN 需要一个 4.7uF 电容器

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我执行了以下操作:

    1A) 将 C1 替换为 10uF 电容器 — 我无法访问 PMID
    1b) SYS 附近有 50uF 的有效电容。 这未显示在原始图片中
    2) 移除 R6 以将/CE 设置为低电平、因为当前未连接电池
    3) 固定
    4) 现在有两个 11k 电阻器、而不是 6.2k 和 10k
    5) 固定。

    REGN 现在更加平滑、并且不会在高达 8.5V 的电压下振荡。 保持在 5V。

    芯片仍进入高阻态。 您有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    REGN 由 PMID 供电。  VBUS 和 PMID 之间有一个 FET。  如果 PMID 上没有电容、我认为 REGN 不会保持上升状态。  如果可以接触到 REGN、可以尝试将 5V 电源连接到 REGN。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过手术后、我在 PMID 上得到了一个 10 μ F 的电容。  不是解决方案。

    我使用 5V 电源为 REGN 供电、当我对其进行示波时、我看到了与 HiZ 模式相匹配的非常小的凸点。 这似乎不是一个解决方案。

    根据数据表中的建议、我还会将/CE 短接至 GND、使其不悬空。 /QON 和 ILIM 看起来是否正确设置?



    此外、数据表中还显示:


    因此、是否建议将 SDRV 直接连接到 BAT、而不是建议中的#3? 如中所示、我可以取下盖子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您能否 测量 REGN、SWx、PMID、SYS、BAT、 IC 未上电时 VBUS 连接至 GND?  可能发生了焊接短路?  REGN 至 GND 的范围应大于 10k Ω。

    连接到 BAT 的 SDRV 电容器不会损坏 IC、但可能会降低最大充电电流。  SDRV 电容连接到 GND 不限制充电电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REGN:21K
    SWX:5.8 米
    PMID:29m
    系统:34k
    BAT:~40M、但随着万用表充电帽的增加而减小
    VBUS:266k

    将芯片取下来、将其清理干净、然后放回原处。 看起来不像有一个短暂的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改后、LED 已停止闪烁两次。 STAT 似乎保持在高电平。

    连接外部 I2C 连接以读取寄存器。 摘要:
    * REG20/REG21 显示无活动故障
    *所有标志均为低
    * VBUS ADC 读数为 11.3V
    * Charge_Control_ 0 显示高阻态模式
    * Charger_STATUS_0 读取 0x2F - VBUS 存在、PG_STAT = 0、充电器已禁用
    * REG06 = 0x01 = 50mA 最大电流
    * REG05 = 0x6B

    REG06 有点问题、但当对 POR 进行不良源检查后、会自动设置这一点、然后会失败、对吧?
    e2e.ti.com/.../BQ25798-register-dump.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    充电器进入高阻态、因故障状况造成损坏。  多个故障会尝试 7 次(如 REGN)、然后充电器会自动设置 EN_HiZ=1。  我建议订购 EVM 并使用它进行测试。 假设它有效、您可以比较节点并查看电路板上故障的原因。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了方便其他人使用、我搭接了一些外部电源、以便可以使用 I2C 线路。 他们提供了大量信息。 这个特定问题是导致芯片识别出故障并关断的下游短路。