This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2982:出厂配置 — 禁用 UV_SHUT

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580016/bq2982-factory-configuration---uv_shut-disabled

器件型号:BQ2982


尊敬的团队:

代表我们的客户发帖

是否可以在禁用 UV_SHUT 的情况下为 6000 BQ298217RUGR 放置一个 PO?  

这可以在数据表中进行出厂配置。  如果可能的话、我们希望这部分尽快完成。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果有足够的商业案例可以这样做、我们可以使用他们所需的设置对器件进行 OTP。 我会将其发送到电子邮件、然后从那里回来。

    此致、
    Alexis