This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:与 BQ79600-Q1 进行 CMU 通信仿真或以其他方式进行通信

Guru**** 2594630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578535/bq79600-q1-simulation-of-cmu-communication-with-bq79600-q1-or-differently

器件型号:BQ79600-Q1


您好:
我们希望能够测试 BMU(电池管理单元)、为此、我们需要模拟 CMU(电芯监测单元)通信。 有两种情况:
  1. 16 个 CMU 仿真(菊花链)
  2. 仿真 15 个 CMU +实际 CMU(也是菊花链)的连接。
为此、我们需要能够显示和传输来自相应 CMU 的各个仿真信号。 我们还需要能够读取和评估现有通信的相关数据。 我已经在论坛上读到过这种做法并不容易实现(请参阅: BQ79600EVM:多个堆栈的仿真 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛)
不过、TI 是否有任何其他解决方案允许我们实施此类配置?
 
非常感谢您的反馈!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tobias,

    如上一个线程中所述、BQ79600 本身不支持此类仿真。 为此、必须使用 MCU 来解释来自 BQ79600 的 VIF 数据、并使用 VIF 进行适当响应。 这需要 TI 不支持的自定义软件解决方案。 获取十六个 EVM 会更便宜且更容易。

    我们的下一代器件确实支持仿真模式、但仍在开发中。 如果您感兴趣、请与您当地的销售代表联系。  

    此致、

    Bo