This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022 的原理图问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579690/lm5022-the-schematic-issue-for-lm5022

器件型号:LM5022


您好、

我们将 LM5022 用于降压设计、现在我们测试 D1 二极管温度超过 126℃、

并请查看我们的原理图、如果我们的设计有任何误差、输入为 12V、输出为 6V、  

负载调整率也很差。 当达到 18W 时、输出最初是 6V、

但后来它只能达到 5.1V;上拉至 15W 及以下、输出可以稳定在 6V。

2f444d6164a748c7441e7ffd75d4c68e.jpg

9c2f25afcf69fe0ba070d51a509eff0b.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您使用 E2E。

    我们将检查并从下周开始回复您。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    当输出电压为 5.1V 且输出功率为 18W 时、输出电流为 3.53A。 这意味着二极管中的功率耗散为 3.2W。 由于二极管的热阻为 40C/W、因此在您的应用案例中、温度上升约为 127°C。

    请使用正向压降较低的二极管和能够耗散功率的封装。

    此致、
    Brigitte