This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:MOSFET 三相电机驱动器是否需要米勒钳位

Guru**** 2593910 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551, UCC5350-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579035/ucc5350-q1-is-miller-clamp-required-for-mosfet-3-phase-motor-driver

器件型号:UCC5350-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21551

您好:

在我们的项目中、我们将为三相电机驱动器的低侧和高侧使用 8 个并联 MOSFET — 每相总共使用 16 个 MOSFET、所有三相总共使用 48 个 MOSFET。
MOSFET 订购代码为 IPTC014N10NM5ATMA1 和 IPTC034N15NM6ATMA1。
我们是否需要使用具有米勒钳位的栅极驱动器来驱动这些 MOSFET 栅极、或者我们可以改用 UCC21551 等产品?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    UCC5350MC 包含一个米勒钳位引脚作为保护功能、用于防止 MOSFET 由于米勒电流而误导通。 如果您不熟悉米勒钳位电路、我强烈建议您阅读此应用简报【链接】。 但是、如果您的系统不需要具有米勒钳位引脚的栅极驱动器、并且您更希望使用双通道栅极驱动器、则可以使用 UCC21551 是该产品系列中一个很好的选择、我建议先进行研究。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复、

    实际上、我之前已经阅读过应用简报。

    我们的系统是单极电源、应 配备 24V 至 96V 汽车电池。

    根据应用简报、当然建议使用该器件、但我认为它对于双极电源系统更加重要。

    您能谈谈您对我们的系统是否需要米勒钳位的看法吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此外、对于最后一个问题、如果我们决定使用米勒钳位、您建议使用内部(哪种情况直接使用 UCC5350-Q1) 还是外部米勒钳位?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    对于单极电源、使用米勒钳位比双极系统更关键、因为例如、由于 VEE 电压为 0V 而不是–8V、因此在单极系统上、产生误导通所需的电压尖峰会更小。

    关于内部与外部米勒钳位、应用简报有一个涵盖此主题的部分、标题为“米勒钳位以及内部与外部实现的目的“。 一般建议是、如果要驱动并联 FET、则使用外部米勒钳位实现方案、您的系统似乎就是这种情况。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    我们将以 15V 的电压运行栅极驱动器。 系统应是隔离式系统。

    在我们的系统中、栅极驱动器应靠近 MOSFET、因为情况如此、我们仍然需要外部米勒钳位?

    如果您严格推荐使用外部米勒钳位、我们应该使用 BJT 还是 FET? 米勒钳位的 BJT 或 FET 规格应该是什么? (额定电流,电压等)。 您能为此推荐一些器件吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    如果  MOSFET 到栅极驱动器的布线距离不是很长、则内部米勒钳位可能没有问题。

    如果选择使用外部米勒钳位、通常建议使用 FET 作为外部钳位。 这些 FET 的规格取决于您的系统需求。 额定电压、阈值电压、驱动强度等都是需要考虑的规格示例、但在很大程度上取决于钳制系统中米勒电流所需的值。

    此致、

    Will