This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:USB-PD-CHG-EVM-01

Guru**** 2594610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579739/usb-pd-chg-evm-01-usb-pd-chg-evm-01

部件号:USB-PD-CHG-EVM–01
Thread 中讨论的其他器件: BQ25798TPS25751

您好:  

我在这里看到了几篇关于在单个单元格中使用 USB-PD-CHG-EVM –01 的文章。 我正在尝试进行双轮电源应用、但我只需要它提供~0.5W 的功率。 是否可以将充电器 (BQ25798) 配置为升压输出电压以支持采用 1S 的 DRP?  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    5V 降压转换器需要替换为升压转换器、并更改 TPS25751 固件以适应 1s。

    此致、
    Jeff