This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:过流保护计算

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578735/ucc2895-overcurrent-protection-calculation

器件型号:UCC2895


如数据表图 18 所示、使用电阻器连接斜坡和 CS 端子时、如何计算过流保护值?

电流检测网络部分在计算中不包括 RSLC。 可以忽略它吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否将 RSUM 引脚称为斜坡引脚? 如果是、RSUM 引脚可以通过电阻器接地或连接到 Vref、控制器将在第一配置中实现 PCM、而在后续配置中实现 VCM。 您能否帮助我了解通过电阻器将 RSUM 引脚连接到 CS 引脚的原因、以便我更好地理解问题?

    此致、

    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Deepak

    它是 RSUM(图 18 中标记为 RSLC)。
    由于这是客户的电路、我不知道为什么它会连接。
    在图 24 中、RAMP 和 CS 也与 510Ω 电阻器连接。
    数据表指出、“在峰值电流模式控制下、RAMP 引脚通过 510 Ω 电阻 RRCS 接收电流检测信号、加上斜率补偿斜坡。“ 我认为设计可能遵循这一要求。
    已要求我计算该电路的过流保护跳闸点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    很抱歉混淆。 对于 UCC2895、配置正确、当 CS 信号达到 2.5V 时、应发生过流跳闸。 这应该是由 RLF 和 CLF 引起的滤波后 RCS 电阻器上的电压。  忽略滤波、CS 引脚上的电压应与  Rcs  电阻器上的电压大致相同、该电压由得出:

    Vrcs= Iin  * CTRAT *  Rcs。  

    根据上述公式、   当  VRC  = 2.5V 时、您可以返回计算 Iin

    此致、
    Deepak K