This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B-UC280 EP:在环境温度为 110 度时启动延迟

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1854, UC2854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579571/uc2854b-ep-startup-delayed-at-110deg-ambient-temperature

部件号:UC2854B-UC28 EP
主题中讨论的其他部件:UC2854、UC1854

你(们)好

我将 UC2854 用于 115V、360Hz 至 30V 转换、用于 15W 电源、用于从第 2 个负周期本身开始的室温栅极脉冲、但在 110 度下测试时、脉冲仅从第 3 个负半周期开始。 我仅在所有温度下从零度相位开始。 我需要满足 12ms 启动时间、由于这种开关延迟、我无法在高温下满足要求、数据表中没有有关此延迟的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DSR:

     

    感谢您考虑 TI 产品。

    建议 UC2854 仅在–40°C 和 85°C 之间操作。

    考虑使用 UC1854。

    在调试过程中、请观察以下引脚上的电压、并将其与 25°C 和 110°C 下的电压进行比较

    ENA、SS、VCC、VREF、VRMS、 VAOUT、CAOUT。 如果未观察到任何变化、请同时探测其他引脚并查看运行差异。 如果您按照这些步骤操作、就应该能够找到额外延迟的相关线索、并能够进行调试。


    此致
    Hemanth