This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66410-Q1:LMQ66410-Q1 断续时间变化

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579856/lmq66410-q1-lmq66410-q1-hiccup-time-variation

器件型号:LMQ66410-Q1


尊敬的电源专家:

造成断续时间范围很大的主要因素是什么?

数据表规定的值介于 30ms 最小值和 75ms 之间。 最大

这是否与温度漂移有关?

BR

Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carsten:

    LMQ66410-Q1 主要归因于内部工艺和元件容差、包括设置断续周期的内部计时电容器和振荡器中的变化。 温度漂移会产生影响、但这并非唯一的原因;工艺扩散是主要驱动因素。 因此、该范围不仅是由于温度造成的、还由于器件之间的制造差异造成的

    谢谢。此致

    Naresh