This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:Sch 回顾

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577902/tas6754-q1-sch-review

器件型号:TAS6754-Q1


您好的团队、

您可以帮助查看以下 SCH 吗? 谢谢。

TAS6754.pdf 

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaowie

    按如下所示移除 OUTM 侧电阻器、这对 EMC 不利。

    BST 电容器使用额定电压为 16V 就足够了。

    其他看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    感谢您的答复。

      原理图是否有任何其他问题?

    此外、请帮助确认用于诊断保护的滤波电感器的最大电流。

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaowie

    此外、请帮助确认用于诊断保护的滤波电感器的最大电流。

    不能完全理解您的问题、请进一步解释。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow

    客户询问如何根据 OC 级别选择 Lo 和 Isat、并帮助确认他们是否使用了正确的 Lo。 谢谢

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaowie

    此说明有一些问题、由于输出 LC 滤波器值建议不进行任何更改、请遵循数据表原理图、要在输出侧使用 3.3uH+1uF+150nF、不要更改任何值。 该值会极大地影响最终的 THD、EMC 性能、数据表建议值是最平衡的选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow

    感谢您的答复。 Lo 的最小 Isat 如何?  

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaowie

    取决于客户的产品。 选择大于峰值电流的 Isat 值、处于其最大功率规格。