This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:用于噪声滤波的 LDO

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, TPS7A20, UCC33420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578889/ucc33420-ldo-for-noise-filtering

器件型号:UCC33420
主题中讨论的其他器件:SN6505BTPS7A20、

尊敬的 TI 团队:

我们目前在我们的应用中采用基于 SN6505B 的推挽式 DC/DC 转换器。 这些隔离式电源用于为 ADC 提供纯净电源轨、并实施了用于噪声滤波的额外 LDO 级。

我们正考虑 UCC33420、因为这样可以在更小的尺寸内集成更多 ADC 通道。 在这种情况下、TPS7A20 LDO 能否为该 DC/DC 转换器的输出提供足够的噪声抑制?

感谢您的支持。

此致、

Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Theo、

    简单的答案是肯定的、它应该正常工作。

    SN6505 和 UCC33420 在 Vout 上的输出纹波方面具有类似的结果。 UCC33420 具有 VOUT 纹波为 50mV 至 75mV 。 为了将电源从初级侧输送到次级侧、UCC33xxx-Q1 使用范围内的突发频率 100kHz-500kHz 具体取决于负载条件。 突发频率可以解释为低频水平、在这些水平内、器件以高频率 64MHz 进行开关。

    这与 SN6505 类似、它具有相同的电压纹波 、并根据负载情况从 363KHz 切换到 517KHz。

    这意味着当涉及到 输出 电源轨上的噪声时、两个器件将具有相似的性能。 在这两种情况下、TPS7A20 之后的输出纹波都将是 小于 1 毫伏。

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、火山口、

    感谢您的帮助!
    在我的 SN6505 设计中、我添加了一些铁氧体磁珠以进一步降低噪声。 向 UCC33420 添加类似的滤波器是可以接受的、还是几乎没有效果?
    或者、共模滤波器是否是更好的选择?
    我将在一个系统中有大约 16 个传感器(可能多达 32 个)、因此我非常担心累积噪声效应。

    此致、


    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Theo、

    可以通过两种方法 为该系统配置电压源。 首先看起来像这样:

    在此配置中、每个  UCC33420/TPS7A20 电压源的噪声将 加在一起 。 在该配置中、您需要应对所有电压源的噪声增加和电流平衡。 另一种配置系统的方法如下所示:

    其中每个电压源将 相互隔离、 一个电压源的噪声不会增加另一个电压源的噪声。 这可能 更难在 PCB 布局中实现、但 如果传导噪声是 本设计的主要考虑因素、则可能值得一试。 在此配置中、您将避免考虑噪声和电流平衡问题。

    如果您仍然担心噪音、则 CMC 和 FB 可能会有所帮助、具体取决于 噪音来自何处。  如果噪声主要是差模噪声、则铁氧体磁珠将非常有用、但如果噪声主要是共模噪声、则 CMC 是不错的选择。 如果铁氧体磁珠与  SN6505 配合使用 效果良好、那么 UCC33420 也很可能配合使用。

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    感谢你的帮助。
    我将尝试将电流电路与 SN6505 结合使用来评估 UCC33420 的性能。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Theo