This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62172:无输入电压时 VOUT /SW 上的电压

Guru**** 2594880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579023/tps62172-voltage-on-vout-sw-with-no-input-voltage

器件型号:TPS62172


您好:

在我们的应用中、超级电容器可在突然移除输入电压时为 3.3V 电源轨提供备用电源。 在这种情况下、SW/输出节点上会有电压(3.3V 和下降)、并且不会在输入端施加电压。

同样的应用还可以在开发过程中暂时从外部源接收 3.3V 电压来为 3.3V 逻辑供电、其输入端也没有电压。

为了缓解反向电流流经 IC 的问题、我们在稳压器的 VIN 引脚之前放置了一个 LM73100 理想二极管。 我们还期望电流流经内部 FET 的体二极管、以防止 SW 引脚超过最大 VIN+0.3V 额定值。

另请注意、我们的 EN 和 VIN 引脚连接在一起。

在应用中、我们是否需要注意任何潜在问题或特殊情况?

 

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    似乎没关系。

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复。

    我们还想知道 FET 体二极管压降是否会导致输入端出现的电压低于稳压器的 UVLO (2.7V)? 如前所述、输出端的电压为 3.3V

    我们想弄清楚 IC 是否会尝试转换出现在 IN 引脚上的电压并消耗电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我会给你一个机会。」

    此致

    Rupayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    如前所述、您在中使用一个理想二极管 、因此它将防止任何电流反向流动、因此在输入关闭或降压转换器关闭时、IC 不会消耗任何电流。

    通常,基于 MOSFET 硅的体二极管的电压切断在 0.8V - 1V 之间,因此,当输入关闭时,出现在输入引脚上的电压将小于 2.7V。

    此致

    Rupayan