This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:使用 lp8860 Linux 驱动程序时 EEPROM 磨损问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579217/lp8860-q1-eeprom-wear-concern-when-using-lp8860-linux-driver

器件型号:LP8860-Q1


我有一个显示产品使用 LP8860 进行背光控制、直到最近才在应用程序中发出单个 i2c 写入来控制亮度。  我切换到使用 LED 内核驱动程序 (https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/leds/leds-lp8860.c)、但现在担心 EEPROM 磨损。  看起来每次驱动程序进行探测时 LEDS-lp8860 驱动程序都会写入 EEPROM。  这是真的吗?如果是的话、这是一个问题吗?  我得知 lp8860 中的 EEPROM 可以承受~1000 次写入、如果在每次下电上电时写入 EEPROM、则不会花费很长时间来烧毁。

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave

    是的、我们不建议每次启动时写入 LP8860 EEP。 如果需要、请更改 EEP、并在正常操作下进行修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着 lp8860 内核驱动程序有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave

    对于内核、这是一个演示、有助于测试 LP8860 的所有功能。 您可以在实际代码上选择合适的功能。