主题中讨论的其他器件: TPS65981、TPS65987
您好、
我想确认我们可以使用 SPI 闪存的哪些器件型号(器件)来存储 TPS65987DDK 的配置文件。
起初、我参考了 EVM 的信息。 根据原理图、实现了 W25Q80DVSNIG。
但是、由于供应问题、我想将其更改为另一个。
要写入配置文件、我使用“TPS65981_2_6_7_8 应用程序自定义 6.1.4“。
我检查了安装文件夹来检查源代码、以了解如何将配置文件写入闪存、但似乎您只披露 DLL 文件。
因此、我们无法理解写入方案。
然后、我有以下问题。
问:当我们选择未实现 EVM 的 FLASH 时、需要检查哪个参数?
此致、