This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659128:直流/直流和 LDO 中的过流保护或电流限制

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579436/tps659128-over-current-protection-or-current-limit-in-dc-dc-and-ldo

器件型号:TPS659128


尊敬的团队:

我们在直流/直流和 LDO 中是否有 OCP 或电流限制功能?

除了负载开关可以提供电流限制外、在 OCP 中没有看到任何描述、例如针对直流/直流的 CBC 或锁存器以及 LDO 中的电流限制。

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:  

    是的、TPS659128 具有针对直流/直流电流的电流限制功能、该功能不可调节、但用作过流保护:  

    电气特性中列出了每个转换器的 HSD 和 LSD 的确切电流限制电平。  

    LDO 还具有数据表中规定的电流限制电平:

    此致、  
    Sarah