This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25190:无法进入 CC 模式 (LM25190)

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578707/lm25190-unable-to-enter-cc-mode-lm25190

部件号:LM25190


您好:

我正在使用 LM25190 CC-CV 降压稳压器驱动激光二极管。

我能够使用自定义 FB 电阻器获得预期的输出电压 (1.8V)。  
我能够使用 V-ISET 在 0V 至 1V 范围内设置电流限制。  

当负载需要的电流超过我想要提供的电流时、我无法进入 CC 模式。 我的电流峰值超过限值、VOUT 下降、IOUT 下降、然后 VOUT 上升、然后才会再次启动。 如果我连接的负载需要的电流超过 ISET 允许的电流、那么基本上卡在断续环路中。 如何进入 CC 模式以保持运行但不超过 ILIM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    您可以填写快速入门计算器、这样我就可以确保我们拥有所有必要的信息吗?

    此外、您是否可以将原理图重新发送为高分辨率图片、当前难以读取元件值。

    谢谢、

    Dino   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_LM5190_28002D00_Q1_2900_-Quickstart-Calculator_5F00_REVB4-_2800_version-1_2900_.xlse2e.ti.com/.../POF-PDF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在 ISET 和 GND 之间添加了一个 0、1 μ F 电容器以帮助实现软启动转换时间、但它仍然不会进入 CC 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您提到电流尖峰超过限值时、您尝试拉动多高的电流?

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现这个问题低至 400mA、高至 3A。 我可以通过 ISET 电压更改芯片进入断续模式的点(使用电位器)。 长期偏差最大值约为 7.5A、如电子表格计算器中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些有助于诊断的更多信息...

    下面的屏幕截图是负载处稳压器的输出。 (黄色=输送到负载的电流、蓝色=负载两端的电压)。 您可以看到在稳定到~7.6A 之前电流尖峰约为 13.8A。 同时、电压从 1.8V 降至~0.45V。  

    如现在所示、电流会在电压骤降的情况下保持在~7.6A、但我不希望电路在负载仍请求 CC 电流时尝试恢复到 CV 模式。 因此、它似乎正在进入 CC 模式、但当它应保持在 CC 模式时跳回 CV 模式。 从负载接通时开始、输出电流以~60us 的方式出现尖峰。 我期望 0.1uF CISET 将电流调节慢启动斜坡设置为 10ms。 这就好像慢启动电容器根本没有对系统产生任何影响。 我预计电流需要 10ms 的时间才能达到设定点。

    VSET = 0.572V

    VIMON 下面以蓝色显示。 黄色表示如前所述输送到负载的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FYI、似乎我的电子负载盒导致了一些奇怪。 我切换到了功率电阻器(可调节)、现在可以设置我的 CC 模式阈值。 谢谢!