This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT245:SN74ACT245 和放大器之间的不同;SN74AC245

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT245, SN74AC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579688/sn74act245-the-different-between-sn74act245-sn74ac245

器件型号:SN74ACT245
主题中讨论的其他器件: SN74AC245

您好、

请告知 SN74ACT245 和 SN74AC245 之间有何不同? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    这两者之间的主要区别在于允许的 VCC 电平和 VIH 规格。  SN74ACT245 电源电压范围为 4.5V 至 5.5V、VIH 接近 3.3V 电源轨的预期电压 (1.65V)、 SN74AC245 电源电压范围为 2V 至 6V、VCC 的 VIH 接近 VIH /2。

    此致、

    Owen