This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50-R3 FCC 下降

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566377/bq40z50-bq40z50-r3-fcc-decline

部件号:BQ40Z50


工具/软件:

你好。

上传 BQ40Z50 电池的学习黄金文件后、在第一个充电放电周期(充电 — 放电-充电)后、100mA 容量从 6 FCC 降低到 5 300mA。

请检查学习到的 golden 文件是否有问题或是否有其他问题。

我已经从链接中附加了数据和 gg 文件。

-使用了 BQ40Z50-R3 芯片、电池为 INR18650-35E。

e2e.ti.com/.../FCC_2D00_Error_5F00_250917.xlsx

e2e.ti.com/.../250819_5F00_Golden.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已指定、并将在可能的情况下进行审查、同时请附上相关文件、如.gg/.log/.srec。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了充电/放电周期 FCC 下降时的日志数据以及电池组的 gg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张先生、

    请检查以下内容:

    根据重要性、我们希望逐个检查以下参数:

    1. 1. IVT 的校准
      1. 1.电流读数校准
      2. 电压读数校准 (BAT、VC1、PACK)
      3. 3.温度传感器的校准
    2. 2.CHEMID(目录/定制)
      1. 1.使用过的工具?
      2. 检查初始 Ra 表值
    3. 3.学习周期
    4. 4.加载模式
    5. QMax 更新
      1. 1.良好的 OCV
      2. 2.跳得在哪里?
      3. 3.什么术语电压?
    6. 6.Ra 表更新
      1. 1、更新是否在 mΩ μ s 的几个 10 内?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel

    感谢您的回答。

    我会回答您的问题。

    1. IVT 的校准
     1.校准当前读数/完成
     电压读数校准 (BAT、VC1、PACK)/完成
     3.温度传感器校准/完成
    2.CHEMID(目录/定制)
     1.使用过的工具? /使用工具
     检查初始 Ra 表值/GG 文件附加
    3.学习周期/完成
    4.加载模式/加载模式 0、 加载选择 7
    QMax 更新
     1.良好的 OCV/什么是良好的 OCV?
     2.跳得在哪里? / FCC 从放电切换到充电时发生压降 (6098mA -> 5341mA)
     3.什么术语电压? /术语电压:3000mV
    6.Ra 表更新
     1、更新是否在 mΩ μ s 的几个 10 内? /GG 文件附加

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    良好的 OCV 意味着在更新 QMax 之前电池已静置一段时间。 例如、在充电周期结束后、您让电池静置~1 小时、因此没有电流负载。

    如果您已经完成了学习循环 、那么您是否已经完成了放电、充电、放电。

    请按照以下信函中的说明 操作:如何成功完成 bq28z610/bq78z100 的学习周期

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成培训后、我上传了 GG 数据并执行了第一个充电/放电周期。 该循环是充电 — 放电-充电 (SOC 30%)、充电和放电之间没有静止期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jang、学习过程中需要休息时间、如文档中所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已应用学习所需的休息时间。 这意味着在应用记忆的文件后的第一次充电/放电期间没有休息时间

    该问题的要点是、在断点时间内对应用了学习黄金文件的电池组进行的第一个周期测试显示了 FCC 下降的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您正在使用什么 CHEMID?