This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:在电芯均衡期间、在占空比波形中观察到不均匀

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577343/bq76972-non-uniformity-observed-in-the-duty-cycle-waveform-during-cell-balancing-is-active

器件型号:BQ76972


您好团队:

我们目前正在其中一个 48V 汽车 BMS 设计中使用 BQ76972、我们观察到当电芯均衡功能处于活动状态时、均衡电阻器上的电压波形不均匀。 尽管软件将占空比设置为 100%、但测量值表明占空比约为 96–97%。

我们预计、这种差异可能会导致平衡电流减少和平衡时间增加。 请告知潜在原因以及是否建议进行任何设计或软件调整。

感谢您的支持。

此致、
Vijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijesh:

    这是正常现象、因为器件将暂停电芯均衡以对器件的电压和温度测量进行采样、这将降低电芯均衡占空比。 若要降低该 测量采样的频率、可以调整 CB_LOOP_SLOW 寄存器、以便增加电芯均衡占空比。

    有关更多详细信息、请参阅  第 10.2 节   关键部分。

    此致、

    Rohin Nair