This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:JEITA 凉部分中的终止电流设置

Guru**** 2796925 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579394/bq25619-termination-current-setting-in-jeita-cool-section

器件型号:BQ25619


我使用了 BQ25619、并设置以下值:

充电电流:900mA
终止电流:160mA
JEITA 凉 I-set:20% ICHG

在冷却范围内、充电电流确认为 180mA、并按照设置进行设置。
但是、充满电所需的时间会增加、即使充电电流低于 160mA、电池也无法充满电。 它似乎充满电在 50 到 60mA 之间。

我想知道终止电流是如何在冷却范围内设置的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ITERM 寄存器在冷却期间不会降低 120mA。 由于您的设置为 160mA、因此折返应为 20%或 32mA。  

    此致、

    Mike Emanuel