This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM861252EVM:TPSM861252EVM 在 VIN 低于 4V 时复位输出

Guru**** 2815475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM861252, TPSM861252EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579683/tpsm861252evm-tpsm861252evm-resets-output-when-vin-falls-below-4v

器件型号:TPSM861252EVM
主题中讨论的其他器件:TPSM861252

我对使用 TPSM861252 很感兴趣、因为我的电池供电型应用需要一个可接受宽输入电压范围的转换器来生成 3.3V 输出电压。 主电源路径设计为在 4.2V 至 3.5V 的电池电压和 10V 的直流电压之间切换、因此我需要为这两种输入情况做好准备。

我购买了 TPSM861252EVM 评估套件、因为 TPSM861252 芯片似乎非常适合此应用。 不过、在测试此评估套件时、我注意到、当我尝试通过降低电源的电压输出来模拟从 4.2V 到 3.5V 的电池电压消耗时、该电路板似乎会在输入电压超过 4V 时关断输出电压。 此器件是否有原因无法处理降至 4V 以下的输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解到此问题是由电源重置引起的、而不是评估套件本身。 使用另一个电源时、它工作正常。