This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:非常宽的充电切口温度范围 (VHOT)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579560/bq25185-very-wide-range-of-charging-cutout-temperatures-vhot

器件型号:BQ25185


尊敬的专家:

BQ25185 IC 似乎具有相当宽的 V_HOT_ENTRY 范围(最小值为 0.1050V、最大值为 0.1250V)、并且 I_TSMR 具有相当宽的范围(最小值为 36.5uA、最大值为 39.5uA)。 这会导致充电中断时的温度范围变宽。 是否可以更具体地说明 V_HOT_ENTRY 和 I_TSMR? 是否有一些数据(例如正态分布曲线)可以说明哪个样本百分比在更严格的范围内?

我问的是、我在高温环境(最高~43°C)下操作设备、因此我想确保电池可以尽可能充电、而不需要切断电源。

此致、
约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    您能通过电子邮件与我联系吗? 我们可以继续讨论。

    此致、

    Alec