This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730 将最小/最大电流配置为 0.5A 选项、表 8-6 中未显示该选项

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577268/tps25730-tps25730-configuring-min-max-current-to-0-5a-option-not-shown-in-table-8-6

器件型号:TPS25730


您好、是否可以通过外部电阻比将 TPS25730 配置为 ADCIN3 和 ADCIN4 中最小电流和最大电流均配置为 0.5A? 数据表指出最小值和最大值可以设置为相同的电流、但表 8-6 未列出这种组合、并且似乎 ADCIN3 专门设置最小值和 ADCIN4 专门设置最大值 感谢您提供的任何指导、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    感谢您联系我们!

    TPS25730 使用工作电流配置来计算所需的最小功率、从而确定何时设置“能力不匹配“位(请参阅下文)。

    您的理解是正确的、因为两个电流的 ADCIN3 和 ADCIN4 没有组合(电流均为 0.5A)。 但是、我建议采用以下组合方式。 这将确保使用 0.5A x 最小电压计算最小功率。 1.5A 的最大电流值 将是 PD 协商期间请求的电流、但实际电流消耗取决于您的系统需求。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 此外、为了确认、表 8-1 被标记为 ADCIN1 和 ADCIN2 引脚的解码、但实际上适用于所有四个 ADCIN 设置、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有适用于评估板的 Altium 封装?
    我还有几个问题:我是否需要创建 3V3 输入、或者如果使用 VBUS 为芯片供电、是否可以将其保持悬空?
    我是否可以将 CAP_MIS 连接到上拉电阻并使用它触发 nFAULT_EN 并在功能不匹配时关闭输出?
    这种布置是会切断 IC 的所有电源、还是只关闭 PPHV 的输出?

    如果使用 CAP_MIS 关闭输出确实有效、我们的后续问题是:
    FAULT_IN 在被拉至低电平时是否会断开 CC 线路?
    FAULT_IN 是否会复位 CAP_MIS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    谢谢。 此外、为了确认、表 8-1 被标记为 ADCIN1 和 ADCIN2 引脚的解码、但实际上对于所有四个 ADCIN 设置、是正确的?

    是的、正确。  

    是否有用于评估板的 Altium 封装?

    是、请 在此处查看附加线程中的文件。  

    如果我使用 VBUS 为芯片供电、我是否需要创建 3V3 输入?

    TPS25730 只能由 VBUS 供电。 未使用时、通过 10uF 电容器将 VIN3V3 连接到 GND。  

    ]我是否可以将 CAP_MIS 连接到上拉电阻器并使用它触发 nFAULT_EN 并在功能不匹配时关闭输出?

    CAP_MIS 是一个切换输出、它循环高电平和低电平。 因此、不适合使用来触发故障输入。 请参阅下面的 CAP_MIS 行为:

    FAULT_IN 被拉至低电平时是否会断开 CC 线路?
    FAULT_IN 是否会复位 CAP_MIS?

    当被拉至低电平时、FAULT_IN 会使 CC 线路保持高阻态并导致端口断开。 需要注意的一点是、当 TPS25730 由 VBUS 供电时、当 FAULT_IN 置为低电平时、VBUS 将持续切换、直到故障消除。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这会改变我们是否可以使用它。 如果存在 CAP_MIS 错误、是否有办法直接关闭输出? 我们不希望保持输出通电、但希望将其构建到 USB-C 连接器中、没有空间放置微控制器。 我们本来希望有一个这样的一体式解决方案、但它需要能够进行配置、以按照我们想要的方式处理不匹配问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    您的电源要求是什么?您的时间表是什么? 我们正在开发此器件的一个型号、该型号将在电容不匹配的情况下关闭输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只是在寻找 9V 0.5A 输出、但非常短期。 一两个月内完成原型设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    请联系您当地的销售团队、了解有关我们样片时间表的更多信息。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aya、您能引导我找到一个资源来查找当地销售团队的联系信息吗? 我不确定如何在 TI 网站上找到该信息、但我确定它在某个地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    我正在内部检查、会返回给您!  

    此致、  

    Aya Khedr