This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:运行电流和 FUALT_IN

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579475/tps25730-operationg-current-and-fualt_in

器件型号:TPS25730


大家好!

关于 TPS25730DREFR、请您告诉我以下几点、不胜感激。
1) 什么是 OperatingCurrent ?
(OperatingCurrent 和 MaximumCurrent 之间有什么区别?)

2) FAULT_IN 是否应在 VBUS 之前设置为高电平?
如果高电平与 VBUS 同时没有问题、是否应该使用 VBUS 上拉?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、  

    感谢您联系我们!

    1) 第 8.3.13 节重点介绍了工作电流和最大电流定义(见下文)。  

     TPS25730 使用工作电流值来 计算所需的最小功率。 当供电方未满足此最小功率时、受电方将在请求消息中使“能力不匹配“位生效。  

    2) FAULT_IN/是低电平有效输入。 该引脚应连接到 LDO3V3 上拉至电源。

    GPIO 引脚的绝对最大额定值为 6V、因此我不建议连接到 VBUS、因为其电压可高达 20V。   

    此致、  

    Aya Khedr