This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543A26:输入电容器

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579382/tps543a26-input-capacitor

器件型号:TPS543A26


您好、即使计算值较小、是否仍需要在输入端最多放置 66uf?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为该器件系列的更高电流版本延续了 66 µF 值。

    考虑到直流偏置降额、允许的输入纹波电压和电容器 RMS 电流额定值、可以使用较小的总电容。

     最靠近 VIN 和 PGND 引脚的两个 1 µF 电容器对性能至关重要。

    然后、任何额外的大容量电容器都可以均匀地分布在器件的两侧。