This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:器件和应用建议

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21550, UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579313/ucc5350-device-and-application-recommendation

部件号:UCC5350
主题中讨论的其他器件:UCC21550

您好、

您能否按照以下要求推荐该器件?

 1) 工作电压:900V

 2) fsw:100~150kHz

 3) 器件: 1200V SiC MOSFET

 4) 拓扑:半桥

使用 UCC5350 和 UCC21550 时有 2 个注意事项。

请检查最佳匹配器件、并检查以下注意事项的可用性。

UCC5350:使用 2 个包含 2 个电源的器件、并在高侧和低侧输入端添加死区时间电路。 将在 DSP 和驱动器中使用死区时间。

UCC21550:2 个电源。 例如、18VA、–3VA@VDDA、VSSA。  18VB、–3VB@VDDB、VSSB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    这两种器件都能够满足这些系统要求。 如果您具有任何其他必备功能(例如分离输出或钳位引脚)、则 UCC5350 是满足这些要求的选择。 但是、如果这些是系统的唯一要求、则采用一个 UCC21550 器件而不是两个 UCC5350 器件很可能更具成本效益。

    此致、

    Will