This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:A0 和 A1 拉至低电平时用于器件的 I²C 7 位从器件地址

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577784/tusb564-i2c-7-bit-slave-address-for-device-with-a0-and-a1-pulled-low

器件型号:TUSB564


您好:

我们 在我们的设计中使用 TUSB564IRNQR、并希望确认其 I²C 7 位从器件地址配置。

我们的原理图中 A0 A1 引脚下拉(连接至 GND)。 您能否请确认针对该配置生成的 I²C 7 位从器件地址?

感谢您的支持。

此致、

Harshel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这将是正在使用的地址:

    这些位将为 1000100 (0/1)

    若要转换为 7 位、该地址将向右移位 1 位:0100 0100:0x44

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:  

    感谢您的支持。  

    此致、  
    Harshel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!