This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51440:LMR51440 允许的最大瞬态输入电压

Guru**** 2594610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579540/lmr51440-lmr51440-maximum-allowable-transient-input-voltage

器件型号:LMR51440


您好、

LMR51440 的数据表提到绝对最大输入电压额定值为–0.3V 至 38V。 您能否提供有关瞬态事件允许的最大峰值电压的信息、包括允许此类峰值的持续时间或脉冲宽度?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Liran、

    感谢您的查询!

    绝对最大输入电压限制为 38V、在任何情况下建议不要超过该值。

    正如您所知、当高侧 FET 导通时、Vin 出现在开关节点处。

    因此、开关节点瞬态限制还反映了 Vin 引脚瞬态限制。

    数据表中提到了开关节点瞬态限制、如下所示:

    但事实确实如此 不推荐 超过绝对最大限值、因为它会对器件造成永久损坏

    希望这可以解决您的查询!

    谢谢。此致、

    南迪。