This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:仿真结果

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579030/lm5176-simulation-results

器件型号:LM5176


您好:

我目前正在设计一款降压转换器、该器件将用于我们的大学生方程式汽车。 我认为 LM5176 是一款通用器件、因为它具有高 Vin 范围和 Iout 等特性。 为了确保设计按预期运行,我已经运行了你在 pspice 中提供的仿真,伴随着不断变化的 Vin 和反馈分压器(我希望 Vout =24V,我已经使用了 R1 = 280k, R2 = 10k )。 问题在于仿真 Vout 达到最大值 21.5V、这是一个仿真问题还是我出错了。

感谢你能抽出时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitris:

    请注意、LM5176 是降压/升压控制器。 因此、如果您只需要降压稳压器、另一款器件可能更适合。

    您能共享仿真文件以进行审阅和检查吗?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我喜欢降压/升压功能、因为输入电压可能略低于 24V、所以可以。 这是我是 simulatinge2e.ti.com/.../3157.LM5176.zip 的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitris:

    请允许我们花几天时间进行研究 —  PSpice 仿真需要一些时间。

    下周初会回来。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitris:

    我看了您的仿真模型、正如您已经说过的、原理图仍然是默认的测试台、VIN 和 VOUT 的变化非常小。

    对于默认参数、默认设置应该可以正常运行。
    一旦在不调整负载、电感、开关频率或补偿的情况下修改 VIN 和 VOUT 等参数、设计可能会变得不稳定、因为它未针对给定参数进行优化。

    首先、我建议借助我们的快速入门计算器仔细检查原理图。
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC208
    请根据您的设计目标选择电感、开关频率、电流检测电阻和补偿值、然后相应地调整仿真模型。
    此外、请确保仿真中的电阻负载不会过高、以免意外触发过流保护。
    如果您的仿真结果仍然存在问题、我们可以一起完成设计并查找可能的根本原因。

    此致、
    Niklas