This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:您是否推荐 Vin=300Vdc Vout=700Vdc、隔离式的直流/直流拓扑?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575862/ucc28950-can-you-recommend-a-dc-dc-topology-for-vin-300vdc-vout-700vdc-isolated

零件号:UCC28950


工具/软件:

我希望使用具有同步整流功能的 UCC28950、但设计电子表格声称 SR FET VDS 应为 2800V。  这些 FET 上的有源钳位是否会使该方法更合理、或者您是否建议使用不同的拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

     对于高输出电压、可考虑使用全桥整流器拓扑。 与中心抽头配置相比、整流器上的电压应力将是一半。 有源钳位电路有助于限制电压应力、还有助于提高效率。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在没有中心抽头和全桥二极管输出、但由 OUTE 和 OUTF 信号驱动的两个底部二极管使用两个 SR FET 的情况下使用 UCC28950?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

     是的、您可以考虑使用全桥同步整流器。 考虑用于驱动 SR 的 E、F 信号。 使用 DELEF 引脚根据需要对延迟/死区时间进行编程。 根据您安全观察到的实际测试结果对其进行微调。

    此致
    Hemanth