This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:LM74810 SCH 评论

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579507/lm7481-q1-lm74810-sch-review

器件型号:LM7481-Q1


您好的团队、

请帮助检查以下用于 ORing 功能的 LM74810 SCH 是否正确、在客户同时将 VBAT_12V0 和 VBAT_12V0_BACKUP 分别连接到 12V 和 13V 直流电源时、客户反馈未损坏 LM74810 IC。

LM74810.pdf 

谢谢你

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    我在这里看到很小的差异。

    休息、原理图不错。

    我看到备用电源轨主要是 DNP、它会如何影响?

    您是否也在仅主线上电时看到损坏?

    此致、

    Shiven Dhir