This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100 反向电流阻断

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577587/lm66100-lm66100-reverse-current-blocking

部件号:LM66100


您好、

在我的当前 SOCl₂ 中、我使用三节并联的锂离子电池。 该电池组不能承受反向电流。 最初、我使用肖特基二极管进行保护、但压降太高(从大约 0.2V 开始、到最高 0.4V,具体取决于电流)。 因此、我开始研究理想二极管控制器、并遇到了 LM66100 这似乎是解决这个问题的一个可能的办法。

为简单起见、以下是电源输入部分的基本概述:
电池包→LM66100→超级电容器→升压/降压转换器

但是、我需要一些帮助来更好地了解 LM66100:

  1. 反向电流阻断功能何时激活? 以及当它处于活动状态时有多少电流(如果有)?

  2. 为了实现反向电流阻断、需要将 CE 引脚连接到 VOUT、对吗? 在电流阻断模式期间、反极性保护是否也有效?

  3. 在此模式下、器件上的预期压降是多少?

  4. 如果 LM66100 不适合该应用、您可以推荐任何替代元件吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    您可以使用 LM66100 实现反向电流阻断。

    1.这是在关闭路径之前可以流动的最大反向电流。

     

    2.不,对于这请在接地路径中添加一个 1k 电阻器。

    3、它将是 I*R 电压电平下使用所述的输出电阻。

    4、在如此低的电压范围内,我们没有其他的控制器。  

    另请参阅 LM66100 EVM。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回复!  

    1. 反向电流不是太大? 0.5-1 A 似乎没有保护太多或 Im 误解这?
    2.谢谢!
    3.谢谢!
    4.谢谢!

    再次感谢! 我还将查看 LM66100 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    我知道反向电流可能太大、但如果电压快速变化(即 VOUT 快速高于 VIN)、则很好。 如果压摆率较低、这会是一个问题。 不幸的是,我们也没有其他的选择。

    此致、

    Shiven Dhir