This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:对 BQ41Z50 编程速度较慢

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566576/bq41z50-it-is-slow-to-program-the-bq41z50

部件号:BQ41Z50
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具/软件:

对 bq41z50 进行编程需要几分钟时间。 高于 bq40z50。

我发现  .bq.fs 文件中有太多写入块、检查块和延迟命令。

是否有办法缩短编程时间?

我发现写入密封密钥的命令是  SWB:16 44 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00。  

这是否意味着即使在生成.bq.fs 之前修改了密钥、编程后它仍将是默认密钥?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已指定、并将在可能的情况下进行审查、同时请附上相关文件、如.gg/.log/.srec。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢你的帮助。  

    我认为 BQ41Z50 的合并 bq.fs 是类似的。 因此我认为无需提供 bq.fs 文件。  

    您对这个问题有什么想法吗?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    您有任何更新吗? 谢谢。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    请勿更改 bq.fs 文件的格式、此时编程使用的通信速度是多少?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    速度为 100kHz。  

    谢谢。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    明白了、我相信这是编程过程中唯一可以使用的速度。 如果在拉动 bq.fs 之前更改密封键、这应该反映在文件中。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我尝试在导出 FS 文件之前更改解封密钥。

    没有任何变化。 我读取密钥、发现它是默认密钥。

    我在修改解封密钥之前和之后比较文件。

    我发现它们是一样的。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    如何更改解封钥匙? 是否使用 0x0035 命令来更改它们?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我通过 0x0035 命令更新密钥、

    然后导出 bq.fs 文件。

    对这个新的组合 bq.fs 文件进行编程后、通过 0x0035 命令读取密钥。 这是默认密钥 0x36720414。

    谢谢、

    Alex