This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:I2C 动态更改寻址

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578121/tps55289-i2c-dynamicaly-changing-addressing

器件型号:TPS55289


您好、  

是否可以使用 MODE 引脚来动态更改地址、使同一总线上的器件小于 2 个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    在我看来、首先、I2C 总线上可以有 2 个以上的器件。  

    关于 TPS55289 的 I2C 地址、它是由 MODE 引脚电压选择的、因此您可以使用不同的上拉电压来更改 I2C 地址。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    我不是很喜欢你。“ 数据表指出有两个地址可用。

     

    我想做的是在运行期间切换 Mode 引脚来切换地址。 这样我就得到了类似于片选的东西、其中只有一个器件会监听。 您的意思是可以接受的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    抱歉、我不理解您更改此器件地址的原因、对于 I2C 总线、我认为它可以支持多个地址。

    对于该器件、在我这边、可以切换 MODE 引脚来更改地址。

    BRS、

    布莱斯