This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:输入过压保护

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579214/tps628502-q1-input-overvoltage-protection

器件型号:TPS628502-Q1


尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

TPS628502-Q1 的数据表第 8.4.7 章中有“输入过压保护“特性

这是否意味着、如果 VIN 中的输入电压超过绝对最大额定值 (6.5V)、则 SW 将可靠地切断、即=0V、这由芯片设计保证? 无论 EN 或其他输入引脚的电压是多少?

VIN 为 24V 是什么?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    [引述 userid=“432284" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579214/tps628502-q1-input-overvoltage-protection

    这是否意味着、如果 VIN 中的输入电压超过绝对最大额定值 (6.5V)、则 SW 将可靠地切断、即=0V、这由芯片设计保证? 无论 EN 或其他输入引脚的电压是多少?

    VIN 为 24V 是什么?  

    [/报价]

    首先、在超出 绝对最大额定值的情况下运行器件可能会对器件造成永久损坏。

    数据表中提到的输入过压保护功能旨在保护在 VOUT 发生故障期间输入电压不会高于 VOUT。

    工作原理是什么?

    当 VIN 超过绝对最大额定值时、器件进入 PFM 模式、对这种模式来说、这不会停止能量从输入到输出的传输、相反、它不会将能量从输出传输到输入。

    为什么器件进入 PFM 模式?

    PFM 模式的一个有益副作用是它会自然地提供反向电流保护。 由于高侧 MOSFET 仅在需要提升输出电压时切换、因此如果 VOUT 高于目标电压(例如来自预偏置条件)、它可防止电流从 VOUT 流回 VIN。

    例如:由于 VOUT 上的某些故障情况(例如与其他较高电压轨短路或预偏置情况)、如果 VIN 为 7V、VOUT 为 8V。 在这种情况下、VIN 不能高于 VOUT、因为 HS-FET 关断((PFM 模式)、直到 VOUT 降至低于目标 VOUT。

    谢谢、此致、

    Moheddin。