This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51388:仿真请求

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51388, TPS513885

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575517/tps51388-simulation-request

器件型号:TPS51388


工具/软件:

您好团队:

我一直尝试使用 PSpice 对 TPS51388/885 进行仿真、但负载瞬态仿真在我的环境中无法实现。  您能否根据客户的要求而不是我来模拟?

以下是负载瞬态仿真的条件。 压摆率为 2.5A/us。 如果 Cout 不足以满足 Vout 要求、请添加 Cout 并进行仿真。 然后、请与我分享图片。

频率 VIN 输出电压 输出电流 COUT l Fsw Rtop Rbot
1. TPS513885 18V 5.15V±4% 0A<-->10A 33 μ F 1.5uH 560kHz - -
2. TPS51388 18V 5.0V±4% 0A<-->10A 33 μ F 1.5 μ F 600kHz 154k Ω 21k Ω
3. TPS51388 18V 3.3V±4% 0A<-->10A 53 μ F 1.0 μ F 600kHz 154k Ω 34k Ω
4. TPS51388 18V 1.8V±3% 0A<-->10A 86 μ F 0.68 μ F 600kHz 154k Ω 76.8k Ω

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koya:

    我们将对此进行仿真并与您分享结果。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koya:

    PFA 瞬态仿真图。

    e2e.ti.com/.../TPS51388_5F00_Plots.zip

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我的要求是 0A 到 10A 和 10A 到 0A 的负载瞬态。 您提供的图像是启动和稳态。 能模拟负载瞬态吗?

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    此仿真需要很多时间、我能分享更新后的原理图吗、您的工作就是对其进行仿真。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享仿真文件? 我可以仿真启动和稳态、但在使用脉冲电流源进行负载瞬态时未能进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    PFA 仿真文件。

    e2e.ti.com/.../slum916.zip

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    我正在尝试进行仿真、但仿真时间似乎需要很多 小时。  我修改了仿真参数、但不适用于速度...  您能分享 SIMPLIS 模型吗?

    SIMPLIS 必须是实现更快、更准确仿真的最佳选择。

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    我们没有 SIMPLIS 模型。

    此致、

    Manish