This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:充电 FET 关断、不开启

Guru**** 2594610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574568/bq27z746-the-charging-fet-is-off-and-is-not-switching-on

器件型号:BQ27Z746
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们有一个使用的器件 BQ27Z746 。 电池已完全耗尽、由于、我们无法为设备充电 为 FET 充电 状态。

我们检查了错误标志和其他可能的触发器、但找不到任何清除原因。 您能帮助我们了解什么原因导致 FET 关断吗?

以下是中的屏幕截图 BQStudio 。 如果您需要任何其他信息、请告知我们。

 e2e.ti.com/.../BMS_5F00_TI.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请提供 bqStudio 日志文件和 gg 文件。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8863.test.loge2e.ti.com/.../8863.BMS_5F00_TI.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manuel、  

    FET 关断的原因似乎是电池欠压保护被触发了。 请参阅 BQ27Z746 TRM、了解如何清除 CUV 保护。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    CUV 保护也会关断充电 FET 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    CUV 将导致 DSG FET 开路。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这很明显、但为什么充电 FET 是关闭的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel、  

    CHG FET 从导通变为关断(请参阅下面的)。  

    出现此行为的可能原因是电量监测计的电压为 1.991V、小于 2.0V 的最小工作电压。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、谢谢。 我不知道这是发生的。 我认为充电 FET 始终处于关断状态。

    我试着插进充电器中,但仍然有同样的行为。

    是否有一种正确的方法来摆脱这种状态?