This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:原理图审阅电子保险丝

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577025/tps25983-schematic-review-efuse

器件型号:TPS25983


您好:

您可以查看该原理图吗?
是否存在任何错误或改进的可能性?
具体而言、建议使用 C_dVdt (C86)、R44、C_OUT、以及 PG 是否需要上拉电阻?

级联系统中有一个 SMPS 和一个 LDO、其 C_IN 分别等于 2 倍 4.7µF 和 10µF、其次是电机驱动器 (PWM 2kHz) 和其他用户。  

谢谢你。 此致、
Matteo

eFuse-wip_ver1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo  

    请提供以下详细信息

    UVLO 和 OVLO 设定点

    2.启动时间  

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    1.如原理图所示、UVLO 和 OVLO 的电阻值大致得出:

    22.8k≈Ω VIN (UV)=(1.2 *(R46 + R47 + R50))/(R47 + R50)  
    25.2≈VIN (OV)=(1.2 *(R46 + R47 + R50))/R50  

    预期 VIN:24V DC±5%

    2.毫秒级数—我没有要求。 CDV/dT (C86)= 3.3nF。  “你说什么?
    在哪种情况下、此参数很重要?

    感谢您的支持。 此致、
    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo  


    毫秒级数—我没有要求。 CDV/dT (C86)= 3.3nF。  “你说什么?
    在哪种情况下此参数很重要?

    该电容器决定输出引脚电压的压摆率。  



    根据输出引脚所需的上升时间、您需要获得所需的压摆率、将其代入此公式可得出电容值

    原理图相关  

    PG 引脚的最大额定电压为 7V、建议电压为 6V。 但在原理图中、它连接到 24V  

    建议您遵循以下 PG 引脚连接方式




    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    感谢您的答复。

    从 C_dVdt = 4600 / SR
    SR = 4600/3300pF = 1、39ms

    正如我所说的、我目前没有要求、 您建议的容量值是多少?

    PG 引脚在原理图中具有上拉电阻器、但尚未连接。 可以看到、连接上没有标签。 出于您提到的原因、我绝对不会将其直接连接到 24V。 但我可以将其连接到 3.3V 吗? 3.3V 由级联 SMPS 生成。 只要不存在 24V 输出、PG 甚至就没有 3.3V 输出。

    谢谢、此致、
    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo

    是的,您可以通过拉电阻器将 PG 引脚连接到 3.3V。

    您推荐什么容量值?

    是的,您可以通过填写实验条件,使用网站中的设计计算器获得价值

    此致

    Sailendra