This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289EVM:TPS55289EVM Altium 设计项目文件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS55285, TPS55289, TPS55289EVM, TPS55189-Q1, TPS55287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578608/tps55289evm-tps55289evm-altium-design-project-files

器件型号:TPS55289EVM
主题中讨论的其他器件:TPS55287、TPS55288 、TPS55285、TPS55289

尊敬的 TI 专家团队:

  您能帮助共享 TPS55289EVM 的 Altium 文件吗? 另一个问题是、是否有任何文档显示了 TPS55285、TPS55287、TPS55288、TPS55189-Q1、TPS55289 之间的差异? 我对这么多的器件型号感到非常困惑、似乎几乎一样、我可以发现不同的 VIN 范围以及 w/wo I2C 和 Iout、是否有其他差异? 谢谢。

BR

Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我可以通过电子邮件向您共享 EVM 文件、您能告诉您的电子邮件地址吗?

    除了您提到的器件型号之间的差异外、TPS55288 仅在内部集成了两个 MOS。 但其余部分都集成了四个 MOS。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

       请分享到我的电子邮件: 1347934777@qq.com 非常感谢。

    BR

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

      很抱歉、我现在还没有收到。

    BR

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已完成。