This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:I2C 通信调试和异常数据读取

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579309/bq76907-i2c-communication-prblem-and-abnormal-data-readings

器件型号:BQ76907


您好:

我使用 BQ76907 来平衡六节电芯、 该器件通过 I2C 接口与 MCU 通信以读取电池电压、电流和温度。
在我的设计中、多个电容器在电池电压不存在时为 BQ76907 供电。

有时、MCU 无法与 BQ76907 通信、导致在发送器件地址和 R/W 位后没有 ACK 响应。 该问题只能通过对电容器进行完全放电以手动复位 BQ76907 来解决。

此外、有时我会观察到不正确的电压或温度读数、例如电池组、单个电池或温度的 0V 值或负电压读数。 我发送复位命令 0x0012、这个问题可以解决。

能否请您告知可能导致这些问题的原因、以及在这种情况下如何正确处理 BQ76907 电源和 I2C 恢复?

 

此致、