This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:LM73100:过压闭锁

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579025/lm7310-lm73100-overvoltage-latch-off

器件型号:LM7310


我们使用 LM73100 作为电路板的输入保护。 有时、当触发过压保护时、如果将电压降低到用于重新开启的阈值以下、它永远不会再次关闭。 我们的过压保护设置为具有 5.8V 的标称电压、因此应在 5.26V 下再次导通。我们将电压大幅低于此值但未成功 (< 3V)。

我们在论坛上发现了一个似乎相似的主题、LM73100 也陷入了锁存状态: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176097/lm7310-unexpected-latch-off-condition。 在这篇文章中提到了已知解决方案、但未分享。 您是否能够分享此问题的任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl Sommer

    感谢您的耐心

    您能否分享 VIN、VOUT、输入电流和 PG 的波形来指导您?

    能否将输入和输出电容器增加到 22 微法拉并 重复实验?  

    此致

    Sailendra