This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25139-Q1EVM-440:帮助我选择直流/直流转换器的微电路。

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25139, LM25149, LMR51403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579010/lm25139-q1evm-440-help-me-choose-a-microcircuit-for-a-dc-dc-converter

器件型号:LM25139-Q1EVM-440
Thread 中讨论的其他器件:LM25139LM25149LMR51403

你(们)好 我一直在寻找一个微电路几天,无法决定的选择.

主要参数:输入电压 33V
输出电压为 13V
输出电流 10 –200mA
需要电流限值模式。 以便输出电流不超过 200 毫安。
我还计划使用 UVLO 和 PFM

最成功的方法是 LM25139  

但也许还有另一种解决办法。 也许有集成晶体管的东西?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taras、


    您的规格 — VIN 33V 、VOUT 13V  、10–200mA、具有电流限制、UVLO、 PFM - LM25139 非常适合。 它直接支持宽输入电压、精密电流模式控制、用户可编程电流限制和用于保护负载的高级功能。 为了实现相似的范围和稳健的性能、您还可以考虑使用 TI 的 LM25149 降压控制器、它为汽车和工业直流/直流转换提供类似的控制和安全功能。

    谢谢。此致

    Naresh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taras,

    您还可以考虑为 200mA 负载使用转换器或模块、相比采用外部 FET 的低电流控制器、实现起来要容易得多。  您需要 Q 级吗?

    以下是一个可选的转换器选项:LMR51403 42V/0.3A

    此致、

    Tim