This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:设置充电电流 (ICHG) 的控制方法

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25792EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573980/bq25792-control-method-of-set-charging-current-ichg

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他部分:BQSTUDIO

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们已确认 BQ25792 充电电流的精度。

从数据表中、我假设 ICHG 由 SYS 和 BAT 之间的 BATFET 控制。

我对 ICHG 设置的充电电流值的精度以及实际从 SYS 流向 BAT 的电流有疑问。

电感器电感也会有影响吗?

原因是我们知道、当启用/禁用“EN 750k PWM“设置时、设置的 ICHG 电流和流向电池的实际电流会发生变化。

换句话说、我们认为电感器纹波电流可能会产生影响。

我们使用 BQ25792EVM 来检查 ICHG 和实际充电电流。

BQ25792EVM 可用于验证在 4 节电池和 750kHz 下的运行情况。

但是、BQ25792EVM 中使用的电感器为 1uH。

/* BQ25792EVM、VIN=12V、VBAT=14V、1uH、750kHz */

如数据表中所述、建议在 750kHz 时使用 2.2uH 电感器、因此我们使用了 2.2uH 电感器、但我们认为将 EVM 电感器设置为 2.2uH 可能会改变精度结果。

在我们的实际电路板中、我们确认了在高达 1A 电流下的误差约为 5%、这很好、但在 1.1A 及更高电流下的误差接近 10%。

/*我们的电路板、VIN=12V、VBAT=14V、2.2uH、750kHz */

遗憾的是、我手头没有 2.2 μ H 电感器、因此我正在考虑购买一个电感器、但如果贵公司已经对其进行了测试、您能给我一些建议吗?

我向 VSYS 和 VBAT 添加了电容器电容并检查了运行情况、但它不会影响充电电流的精度。

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    当 ICHG 寄存器<=1A 时、BATFET 电阻会增加、以便电流测量更准确。  正因为如此、精度才从 1A 变为 1.1A。  

    电感器电流纹波会引入开关噪声、从而导致测量结果更糟。  添加更多电容器应该可以缓解这种情况。  我很惊讶它没有。

    我想我已经在前一篇文章中提到了这一点,但:

    1.从 SYS 到 GND 的 0.1uF 电容器必须安装在 IC 顶部并连接到 IC 引脚、而没有过孔来滤除开关噪声

    2.如果不使用外部 shipFET、则 SDRV 上的电容器必须连接到 GND。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    在我们的电路中、SDRV 端子连接到 BAT 端子、1000pF 电容器、如数据表中所述。

    关于 SDRV 引脚、将 1000pF 连接到 GND 而不是 BAT 是更好吗?

    我们使用 BQ25792EVM 比较电感器电感的影响、并发现当使用 2.2uH 时、实际充电电流往往会稍高。

    <原始电感器: 1uH >

    < Sumida 0518CDMCCDS-1R0M:1uH >

    < Sumida 0518CDMCCDS-2R2: 2.2uH >

      

    bqStudio 设置如下所示、并且 EN 充电和充电电流设置已更改并确认。

    但是、它不大于电路板的误差。

    您能告诉我们如何控制设定 ICHG 的充电电流吗?

    如果有任何方法可以提高充电电流、请告知我们。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    根据私有制节能、问题在于电路板布局布线。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    感谢您的回答。

    我只想确认一点。 关于需要连接到 SDRV 引脚的电容器、是否建议将其连接到 BAT 或 GND?

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    GND。  最初我们认为它可以进入 BAT 或 GND、但后来发现噪声会耦合到电流测量电路(如果连接到 BAT)中。

    此致、

    Jeff