This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:MODE 引脚动态控制跳跃和 FCCM

Guru**** 2594610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578614/tps53219a-mode-pin-dynamic-control-skip-and-fccm

器件型号:TPS53219A


尊敬的 BU:

我的客户希望使用 GPIO 进行 MODE 引脚 FCCM 控制、这可以吗?

这意味着有一个 GPIO(高电平> 1.3V)可以设置低电平(如 SKIP)和高电平(如 FCCM)的模式。

 

谢谢、此致、

Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:  

    通过一个电阻器将 MODE 连接到 PGOOD、可让该器件在 PGOOD 变为高电平后进入 FCCM。 在您的案例中、MODE 和 GND 以及 MODE 和高电压之间是否设置了一个设定电阻? 如果不是、则我无法保证器件将检测到的软启动设置。 我建议将 PGOOD 上拉至 6.2V 电源轨、并连接 MODE 电阻器以实现所需的软启动到 PGOOD、以便在 PGOOD 变为高电平时它可以动态进入 FCCM

    此致、

    Britton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    是的、MODE 引脚和 GPIO 之间有一个电阻器。  

    因此、当 GPIO 默认为低电平时、MODE 是一个连接到 GND 的电阻器、用于跳跃模式。

    并且 GPIO 可以随时在 1.3V 至 FCCM 模式范围内使 MODE 引脚设置为高电平。

    当然、它也可以随时通过 GPIO 设置为低电平。

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可以的

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Britton。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Tiger