This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 (a) PSIM 工作模型

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569763/ucc28070-ucc28070-a-psim-working-model

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:Tina-TI、、

工具/软件:

我发现 TINA-TI 已经非常过时、由于其支付墙很难有效利用、因此难以获得完整版本。

我还记得我获得 UCC28070 PSIM 模型的确切位置、但我决定测试 Infineon 5kW 应用手册作为概念验证。

幸运的是,结果相当有希望,表现良好。 如果 Texas Instruments 可以考虑更新其仿真工具(添加其他仿真器)、使其对从事现代设计的工程师更易于使用和使用、那将是一个不错的选择。

下面是仿真文件以及应用手册所需的必要数据文件。 我希望这可以帮助从事类似设计的其他人。

e2e.ti.com/.../infineon_2D00_ug_2D00_eval_2D00_pfc5kikwwr6sys_2D00_usermanual_2D00_en.pdfe2e.ti.com/.../INFINEON-IPFC-5kW_5F00_UCC28070A.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacobo、

    感谢您的反馈。 我们提供了 UCC28070 的 PSpice 模型、这是一款比 TINA-TI 更高的免费软件。 这是否符合您的要求?

    此致、

    黄柱珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacobo、

    我可以使用哪个 SPICE 应用程序打开您共享的仿真文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacobo、

    UCC28070 应该适用于 PSPICEPSPICE for TI 软件。 PSpice for TI 是 TI 提供的免费软件。  

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enes:

    首先、我想明确表示、我不认可任何特定的商业公司或软件。 多年来、我尝试了各种仿真器、包括 TINA、PSpice、LTSpice、Bage Bag Spice、 SIMPLORER、PSIM 和 OrCAD PSpice。 我可以自信地说、最好的软件是满足您需求的软件。

    对于电力电子产品、PSIM 一直是我的首选工具、主要是因为它的速度以及在某种程度上的准确性。 根据我的经验、当我在真实电路上整合杂散元素和模型时、我得到的答案大约与真实行为 90%。 对我来说、PSIM 就像一杯咖啡—可靠且高效。

    另一方面、我发现 TINA 的 GUI 不符合我的偏好。 此外、对于我的特定应用、TINA 中的 UCC28070 模型并不完全满足我的要求。 很明显、TI 正在追求自己的生态系统、但值得注意的是、许多其他半导体供应商也提供 PSIM 和 Spice 模型。 (顺便说一下,PSIM 能够采用 PSPICE 模型。)

    以下是 PSIM 的免费和付费版本的链接对那些感兴趣:

    Altair PSIM

    谢谢、