This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:电压确认

Guru**** 2594860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574367/tps7a05-voltage-confirmation

器件型号:TPS7A05


工具/软件:

您好、这是一个 1S2P 电池。 TPS7A0527PDBZR 用于为 MCU 供电(请参阅随附的原理图 U3)。 对 MCU 进行编程时、TPS7A0527PDBZR 的 VOUT 从外部连接到 3.3V(此时,VIN 引脚未连接到任何电压)。 我是否可以询问这种情况下存在损坏 TPS7A0527PDBZR 的风险?

 e2e.ti.com/.../1S2P_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    如果 VSYS 始终> 3.3V: 只要 VIN>3.3V、在将输出驱动至高于标称值 (2.7V) 时、就没有损坏器件的风险。

    如果 VSYS 可能小于 3.3V:如果 VOUT、则可能会产生反向电流、这有损坏器件的风险。 在这种情况下、只需添加 反向保护二极管 即可缓解该问题

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Gregory、当前 VSYS = 0V(VIN 未通电)、导致 VIN = 0V(VIN 未通电)。  只有 VOUT 从外部连接到 3.3V 电源、用于对 MCU 进行临时编程、持续时间约为 3 秒。  您能否确认此配置是否存在损坏 TPS7A0527PDBZR 的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    我会放置一个反向保护二极管。 可能会损坏。 3.3V 电源会产生反向电流、尝试为 BQ25622ERYKR 的输出电容器充电。 这也可能会干扰该上游器件的运行、但我无法与 BQ25622ERYKR 通信。  

    此致、

    Gregory Thompson