This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:Bq Studio 设备通信问题。

Guru**** 2594880 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577271/bq40z80-bq-studio-device-communication-issue

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

我下载了最新的 BQ Studio 1.3.101。  将电池组连接到 EV2400 并启动 BQ Studio 应用程序。  Bq Studio 显示“Auto Device Detected(检测到自动设备)“:1717_17_17、这不是电池组中的模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    已分配此问题、但该团队目前正在参加“德州仪器 (TI) BMS 研讨会“、要到下周初才能跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个 BQ40z80EVM、无法连接。  当我将 USB 电缆连接到 BA40z80EVM 的内部 EV2400 时、我会看到一个符合 HID 的器件和 USB 输入器件已添加到器件管理器、但当我启动 BQ Studio 时、我 会看到 自动检测器件:无。  手动选择 bq40z80 会发出警告、当我进入 BQ Studio 主屏幕时、似乎没有与 EVM 通信。  跳线 J18 和 J22 处于默认的下位置、因此应针对内部 EV2400 对其进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我之前遇到过 BQSTUDIO-STABLE 问题。

    我相信您必须使用 BQSTUDIO-TEST。 最新版本为 1.3.128。  

    我自己正在使用:

    版本:1.3.128
    发布日期:2025 年 8 月 6 日

    此致、

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、您应该能够与设备通信。 当您通过选择 bqz 文件来强制初始化 bqstudio 时、请转到 Advance comms 选项卡。 然后向命令 0xd 或 0x8d 发送读取字。 尝试对此命令使用不同的地址、并告诉我您要返回的内容。