This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:0x71 和 0x0071 之间的差值

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576514/bq40z80-the-difference-between-0x71-and-0x0071

产品型号:BQ40Z80
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

致 TI 代表、

我正在考虑使用 BQ40Z80。

要获取电芯电压 1-4 数据、我计划读取“DAStatus1"寄存“寄存器。
可以使用命令读取“DAStatus1"0x71,“,但、但在密封状态下、必须使用对其0x0071进行访问。

您能否解释为什么设备限制通过访问0x71、即使信息在密封状态下可用?

另外、我是否可以假定使用获得的数据0x0071与使用获得的数据相同0x71

我期待您的答复。
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    已分配此问题、但该团队目前正在参加“德州仪器 (TI) BMS 研讨会“、要到下周初才能跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuya、

    0x0071 与 0x71 应仅取决于您使用的是写入字命令还是写入块命令。 您是否曾尝试过 bqstudio、通过 Advance Comm SMB 窗口查看是否有任何差异?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    我已经确认高级命令 SMB 存在差异。
    我想了解的是、为什么ManufacturerBlockAccess()也可以通过ManufacturerAccess()命令访问可读取的数据。
    是否仅使用还不够ManufacturerBlockAccess()

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ManufacturerAccess 是可用的、因为我们的旧电量监测计使用了命令 0x00。 随着数据量的要求随着时间的推移而增加、我们创建了 0x44 命令以允许这些新命令。